请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 我不熟悉 TI CC1101。 我需要设置 TX 功率。 PATABLE 是否是要设置的正确寄存器?
我将433Mhz 的寄存器设置为0xC0。 我在频谱分析仪上得到-30dB。 我假设我应该获得最大 TX 功率、如10dB。
我将 PATABLE 值更改为0xC8或其他值。 我在频谱分析仪上看不到 db 值变化。
请帮助。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.