This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:设置 CC1101 TX 功率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/752533/cc1101-set-cc1101-tx-power

器件型号:CC1101

我不熟悉 TI CC1101。 我需要设置 TX 功率。 PATABLE 是否是要设置的正确寄存器?

我将433Mhz 的寄存器设置为0xC0。 我在频谱分析仪上得到-30dB。 我假设我应该获得最大 TX 功率、如10dB。

我将 PATABLE 值更改为0xC8或其他值。 我在频谱分析仪上看不到 db 值变化。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在使用 SmartRF Studio 进行 TX 电源设计? 如果不是、请尝试使用它来更改功率并观察 PA_TABLEx 寄存器。
    0xC0应该为您提供10dBm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用 MCU 来控制 CC1101。
    我使用地址为0x3E 的 PATABLE 来控制 TX 功率。
    什么是 PA_TABLEx? 它们是否与 PATABLE 寄存器相同?