This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 TI-RTOS7中启用自动堆大小?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1177057/cc1352p-how-to-enable-automatic-heap-size-in-ti-rtos7

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigBLE-STACK

我的客户希望在 EasyLink 示例中使用自动堆大小以节省 RAM 存储器。 TI15.4和 BLE 用户指南中的现有指南基于 TI-RTOS6、这不适用于新的 TI-RTOS7项目。 您能否帮助您在 TI-RTOS7中使用 HeapMem 或 HeapCallback 启用自动堆大小?

客户的项目基于 SDK6.20中的 rfEasyLinkListenBeforeTalk、谢谢。

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    我认为应该可以在编译时使用 TI RTOS 6中的相同机制来设置堆大小。

    在 TI-RTOS7中、堆参数在 SysConfig -> TI RTOS -> BIOS ->默认堆设置中定义。 默认情况下、该示例使用 HeapMem 模块。

    堆开始和结束使用 __primary_heap_start__和 __primary_heap_end__变量定义。 您可以在链接器命令文件 cc13x2_cc26x2_tirtos7.cmd 中找到这些命令。

    /* Section allocation in memory */
    
    SECTIONS
    {
    
     // ...
     
        .nonretenvar    :   > SRAM
        /* Heap buffer used by HeapMem */
        .priheap   : {
            __primary_heap_start__ = .;
            . += HEAPSIZE;
            __primary_heap_end__ = .;
        } > SRAM align 8
        .gpram          :   > GPRAM
        .log_data       :   > LOG_DATA, type = COPY
    }
    

    如果用编译时定义替换此定义、则应该具有可变的堆大小。 例如、使用 BLE-Stack 中的链接器命令文件(cc13x2_cc26x2_app_tirtos7.cmd)作为示例。 此处的相关变量称为 heapstart 和 heapend。  

    /*******************************************************************************
     * Section Allocation in Memory
     ******************************************************************************/
    SECTIONS
    {
      
      // ...
    
      GROUP > SRAM
      {
    
      // ...
      
      } LOAD_END(heapStart)
    
      .stack            :   >  SRAM (HIGH) LOAD_START(heapEnd)

    谢谢、

    Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 如果您想深入了解 TI-RTOS 7中的堆实现、请访问以下资源:

    1) 1) TI-RTOS7用户指南、请参阅第7.3和7.4章

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/docs/tirtos7/Bios_User_Guide.pdf

    2) 2) TI-RTOS7 API 文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03/docs/tirtos7/doxygen/m4/html/dir_f149de9fdc9550e928f67d57ff5e4d7a.html

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我正在尝试将 rfEasyLinkListenBeforeTalk CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_climang 的堆配置更改为自动调整堆大小。 我从 TI15.4-stack 传感器示例中复制了.cmd 文件、并相应地更改默认堆设置:

       

    我还修改了.syscfg 文件中的 BIOS 设置、如下所示:

    /*
     * Runtime instance creation enable flag.
     *
     * Pick one:
     *   - true (default)
     *      Allows Mod_create() and Mod_delete() to be called at runtime which
     *      requires a default heap for dynamic memory allocation.
     *   - false
     *      Reduces code footprint by disallowing Mod_create() and Mod_delete() to
     *      be called at runtime. Object instances are constructed via
     *      Mod_construct() and destructed via Mod_destruct().
     *
     *  When using BIOS in ROM:
     *      This option must be set to true.
     */
    BIOS.runtimeCreatesEnabled = true;
    //BIOS.runtimeCreatesEnabled = false;
    
    BIOS.rtsGateType  = "BIOS_GateMutexPri";
    BIOS.heapSize     = 0x00000000;
    //BIOS.heapBaseAddr   = "__primary_heap_start__";
    //BIOS.heapEndAddr    = "__primary_heap_end__";
    BIOS.heapType       = "HeapCallback";

    之后、我将 rtos_heaposal.h 从 \simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\sources\ti154stack\common\heapmgr 复制到我的项目文件、并添加了预定义符号 TIRTOS7_support、HEAPMGR_CONFIG=0x80和 HEAPMGR_SIZE=0x0。

    但是、编译错误仍然存在、如下所示:

    **** Build of configuration Debug for project rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf ****
    
    "C:\\ti\\ccs1120\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O 
     
    Building file: "../rfEasylinkListenBeforeTalk.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"rfEasylinkListenBeforeTalk.d_raw" -MT"rfEasylinkListenBeforeTalk.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg"   -o"rfEasylinkListenBeforeTalk.o" "../rfEasylinkListenBeforeTalk.c"
    subdir_rules.mk:38: recipe for target 'rfEasylinkListenBeforeTalk.o' failed
    In file included from ../rfEasylinkListenBeforeTalk.c:71:
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:328:17: warning: implicit declaration of function 'heapmgrMalloc' is invalid in C99 [-Wimplicit-function-declaration]
      HEAPMGR_FF2 = HEAPMGR_MALLOC(0);
                    ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:72:24: note: expanded from macro 'HEAPMGR_MALLOC'
    #define HEAPMGR_MALLOC heapmgrMalloc
                           ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:328:15: warning: incompatible integer to pointer conversion assigning to 'heapmgrHdr_t *' (aka 'unsigned int *') from 'int' [-Wint-conversion]
      HEAPMGR_FF2 = HEAPMGR_MALLOC(0);
                  ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:349:7: error: conflicting types for 'heapmgrMalloc'
    void *HEAPMGR_MALLOC(hmU32_t size)
          ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:72:24: note: expanded from macro 'HEAPMGR_MALLOC'
    #define HEAPMGR_MALLOC heapmgrMalloc
                           ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:328:17: note: previous implicit declaration is here
      HEAPMGR_FF2 = HEAPMGR_MALLOC(0);
                    ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:72:24: note: expanded from macro 'HEAPMGR_MALLOC'
    #define HEAPMGR_MALLOC heapmgrMalloc
                           ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:602:5: warning: implicit declaration of function 'heapmgrFree' is invalid in C99 [-Wimplicit-function-declaration]
        HEAPMGR_FREE(ptr);
        ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:76:22: note: expanded from macro 'HEAPMGR_FREE'
    #define HEAPMGR_FREE heapmgrFree
                         ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:614:6: error: conflicting types for 'heapmgrFree'
    void HEAPMGR_FREE(void *ptr)
         ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:76:22: note: expanded from macro 'HEAPMGR_FREE'
    #define HEAPMGR_FREE heapmgrFree
                         ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:602:5: note: previous implicit declaration is here
        HEAPMGR_FREE(ptr);
        ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:76:22: note: expanded from macro 'HEAPMGR_FREE'
    #define HEAPMGR_FREE heapmgrFree
                         ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:748:23: error: unknown type name 'ICall_heapStats_t'
    void HEAPMGR_GETSTATS(ICall_heapStats_t *stats)
                          ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:883:39: error: expected expression
      HEAPMGR_GETSTATS((ICall_heapStats_t*)&stats);
                                          ^
    C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/rtos_heaposal.h:883:21: error: use of undeclared identifier 'ICall_heapStats_t'
      HEAPMGR_GETSTATS((ICall_heapStats_t*)&stats);
                        ^
    3 warnings and 5 errors generated.
    gmake: *** [rfEasylinkListenBeforeTalk.o] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    
    **** Build Finished ****

    我错过了什么?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    iCall_heapStats_t 在 osal_port.c 中定义 您需要将其添加到您的项目中。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    将 osal_port.c 添加到项目后、有关  iCall_heapStats_t 的错误 消失了、但 有关 heapmgrMalloc 的错误仍然存在。

    我应该如何解决这个问题?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    要尝试以下几项操作:

    1) 1)将 heapmgr 文件夹添加到编译器搜索路径:

    2) 2)您能否发布.syscfg 文件?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我将 heapmgr 文件夹添加到 include 路径中、但它不起作用。

    我还尝试将 ${com_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/ti154stack/common/osal_port 添加到 include 路径、并将整个 ${PROJECT_ROOT}/software_stack/ti15_4stack/osal 文件夹复制到我的项目中、但错误仍然存在。

    请在附件中查找我的.syscfg 文件:

    e2e.ti.com/.../rfEasyLinkListenBeforeTalk.syscfg

    和完整的构建日志:

    **** Build of configuration Debug for project rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf ****
    
    "C:\\ti\\ccs1120\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 8 all -O 
     
    Building file: "../osal_port.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"osal_port.d_raw" -MT"osal_port.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"osal_port.o" "../osal_port.c"
    Finished building: "../osal_port.c"
     
    Building file: "syscfg/ti_easylink_config.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"syscfg/ti_easylink_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_easylink_config.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"syscfg/ti_easylink_config.o" "syscfg/ti_easylink_config.c"
    Finished building: "syscfg/ti_easylink_config.c"
     
    Building file: "syscfg/ti_devices_config.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"syscfg/ti_devices_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_devices_config.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"syscfg/ti_devices_config.o" "syscfg/ti_devices_config.c"
    Finished building: "syscfg/ti_devices_config.c"
     
    Building file: "syscfg/ti_radio_config.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"syscfg/ti_radio_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_radio_config.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"syscfg/ti_radio_config.o" "syscfg/ti_radio_config.c"
    Finished building: "syscfg/ti_radio_config.c"
     
    Building file: "syscfg/ti_drivers_config.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"syscfg/ti_drivers_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_drivers_config.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"syscfg/ti_drivers_config.o" "syscfg/ti_drivers_config.c"
    Finished building: "syscfg/ti_drivers_config.c"
     
    Building file: "../rfEasylinkListenBeforeTalk.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"rfEasylinkListenBeforeTalk.d_raw" -MT"rfEasylinkListenBeforeTalk.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"rfEasylinkListenBeforeTalk.o" "../rfEasylinkListenBeforeTalk.c"
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'rfEasylinkListenBeforeTalk.o' failed
    In file included from ../rfEasylinkListenBeforeTalk.c:71:
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:328:17: warning: implicit declaration of function 'heapmgrMalloc' is invalid in C99 [-Wimplicit-function-declaration]
      HEAPMGR_FF2 = HEAPMGR_MALLOC(0);
                    ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:72:24: note: expanded from macro 'HEAPMGR_MALLOC'
    #define HEAPMGR_MALLOC heapmgrMalloc
                           ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:328:15: warning: incompatible integer to pointer conversion assigning to 'heapmgrHdr_t *' (aka 'unsigned int *') from 'int' [-Wint-conversion]
      HEAPMGR_FF2 = HEAPMGR_MALLOC(0);
                  ^ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:349:7: error: conflicting types for 'heapmgrMalloc'
    void *HEAPMGR_MALLOC(hmU32_t size)
          ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:72:24: note: expanded from macro 'HEAPMGR_MALLOC'
    #define HEAPMGR_MALLOC heapmgrMalloc
                           ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:328:17: note: previous implicit declaration is here
      HEAPMGR_FF2 = HEAPMGR_MALLOC(0);
                    ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:72:24: note: expanded from macro 'HEAPMGR_MALLOC'
    #define HEAPMGR_MALLOC heapmgrMalloc
                           ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:602:5: warning: implicit declaration of function 'heapmgrFree' is invalid in C99 [-Wimplicit-function-declaration]
        HEAPMGR_FREE(ptr);
        ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:76:22: note: expanded from macro 'HEAPMGR_FREE'
    #define HEAPMGR_FREE heapmgrFree
                         ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:614:6: error: conflicting types for 'heapmgrFree'
    void HEAPMGR_FREE(void *ptr)
         ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:76:22: note: expanded from macro 'HEAPMGR_FREE'
    #define HEAPMGR_FREE heapmgrFree
                         ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:602:5: note: previous implicit declaration is here
        HEAPMGR_FREE(ptr);
        ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:76:22: note: expanded from macro 'HEAPMGR_FREE'
    #define HEAPMGR_FREE heapmgrFree
                         ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:748:23: error: unknown type name 'ICall_heapStats_t'
    void HEAPMGR_GETSTATS(ICall_heapStats_t *stats)
                          ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:883:39: error: expected expression
      HEAPMGR_GETSTATS((ICall_heapStats_t*)&stats);
                                          ^
    C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr\rtos_heaposal.h:883:21: error: use of undeclared identifier 'ICall_heapStats_t'
      HEAPMGR_GETSTATS((ICall_heapStats_t*)&stats);
                        ^
    3 warnings and 5 errors generated.
    gmake: *** [rfEasylinkListenBeforeTalk.o] Error 1
    Building file: "syscfg/ti_sysbios_config.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"syscfg/ti_sysbios_config.d_raw" -MT"syscfg/ti_sysbios_config.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"syscfg/ti_sysbios_config.o" "syscfg/ti_sysbios_config.c"
    Finished building: "syscfg/ti_sysbios_config.c"
     
    Building file: "../easylink/EasyLink.c"
    Invoking: Arm Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-armllvm_2.1.0.LTS/bin/tiarmclang.exe" -c -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16 -mlittle-endian -mthumb -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/heapmgr" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/software_stack/ti15_4stack/osal" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/kernel/tirtos7/packages" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/posix/ticlang" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/osal_port" -I"C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/source/ti/ti154stack/common/heapmgr" -DDeviceFamily_CC13X2 -DTIRTOS7_SUPPORT -DHEAPMGR_CONFIG=0x80 -DHEAPMGR_SIZE=0x0 -gstrict-dwarf -gdwarf-3 -march=armv7e-m -MMD -MP -MF"easylink/EasyLink.d_raw" -MT"easylink/EasyLink.o" -I"C:/Users/a0222721/workspace_v11/rfEasyLinkListenBeforeTalk_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_system_printf/Debug/syscfg" -std=gnu9x  -o"easylink/EasyLink.o" "../easylink/EasyLink.c"
    Finished building: "../easylink/EasyLink.c"
     
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    
    **** Build Finished ****
    

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    是否确实要使用 HeapCallback 模块?

    我尝试了使用 HeapMem 的更简单的解决方案。 请参阅随附的链接器命令文件。 这假定您在 TI clang 中使用 EasyLink LBT 示例、而没有其他更改(SysConfig 堆设置无更改)。

    e2e.ti.com/.../cc13x2_5F00_cc26x2_5F00_tirtos7.cmd

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    客户希望使用自动大小堆、无论与 HeapMem 还是 HeapCallback 一起使用。 您的解决方案是否启用自动大小堆、如果启用、它将与客户一起使用。

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    是的、我的示例代码启用堆的自动大小。

    谢谢、

    玛丽·H