This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:RTOS7 -是否可以从 ROM 运行?

Guru**** 2487165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182534/cc1312r-rtos7---could-it-run-from-rom

器件型号:CC1312R

你(们)好  

使用旧的 TI RTOS 编译工程时、RTOS 能够在 ROM 或闪存上"运行"。 RTOS7对此 ROM/FLASH 功能有何情况?

此致、

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    Tirtos-7在闪存中编译、不使用 ROM 组件。  

    dev.ti.com/.../bios7_migration.html

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    听到这种情况令人遗憾。 对我来说、看起来 TI 通过 RTOS7实现了回归:
    优点:
    1.项目重建时间更短-但在糟糕的情况下,我每天不会再重新构建一次,通常每隔几天重新构建一次。

    缺点:
    无法创建 RTOS 对象 statcaly -因此、闪存和 RAM 消耗更多、需要考虑在创建(非创建) Dinamical 对象的情况下的 alingnment、以及在 MCU 复位后构建系统的一些初始时间。
    2.不使用 RTOS 的 ROM 组件-再次增加闪存消耗和某种程度上浪费 MCU 可用资源(闪存中的 RTOS 组件)。


    我这么说是因为 SDK 和 RTOS 不存在长期支持、因此为了保持 SDK 支持、我必须迁移到 RTOS7。

    看到 RTOS7的发展、我记得有一位不太聪明的经理曾经说过什么。 一个产品在经过多次解释后不理解问题、他说:"不、现在我理解了、我们没有问题、客户有!"

    此致、

    Dimitar