你(们)好
使用旧的 TI RTOS 编译工程时、RTOS 能够在 ROM 或闪存上"运行"。 RTOS7对此 ROM/FLASH 功能有何情况?
此致、
Dimitar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
使用旧的 TI RTOS 编译工程时、RTOS 能够在 ROM 或闪存上"运行"。 RTOS7对此 ROM/FLASH 功能有何情况?
此致、
Dimitar
您好、Dimitar、
Tirtos-7在闪存中编译、不使用 ROM 组件。
dev.ti.com/.../bios7_migration.html
此致、
SID
您好 Sid、
听到这种情况令人遗憾。 对我来说、看起来 TI 通过 RTOS7实现了回归:
优点:
1.项目重建时间更短-但在糟糕的情况下,我每天不会再重新构建一次,通常每隔几天重新构建一次。
缺点:
无法创建 RTOS 对象 statcaly -因此、闪存和 RAM 消耗更多、需要考虑在创建(非创建) Dinamical 对象的情况下的 alingnment、以及在 MCU 复位后构建系统的一些初始时间。
2.不使用 RTOS 的 ROM 组件-再次增加闪存消耗和某种程度上浪费 MCU 可用资源(闪存中的 RTOS 组件)。
我这么说是因为 SDK 和 RTOS 不存在长期支持、因此为了保持 SDK 支持、我必须迁移到 RTOS7。
看到 RTOS7的发展、我记得有一位不太聪明的经理曾经说过什么。 一个产品在经过多次解释后不理解问题、他说:"不、现在我理解了、我们没有问题、客户有!"
此致、
Dimitar