This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 CC1310生成或解码特定的标准化信号

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/609653/cc1310-use-cc1310-to-generate-or-decode-a-specific-normalised-signal

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1200CC1120

我需要知道是否可以使用 CC1310生成或解码特定的标准化信号

请参见附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的法语不存在,因此我必须依赖数字中的信息。 我的假设是、您有一个仅具有4位前导码的协议。

    请查看 dev.ti.com/.../ 、在页面末尾、您将找到 RSSI 对于给定 RX BW 的有效速度。 AGC 必须被稳定以获得一个设定最小前导码长度的有效 RSSI。

    由于前导码、syncword 和有效载荷看起来都是用户不同的位长度、因此编程的数据速率必须是公共分频器(我认为是24kHz)、而编程的同步字必须考虑到这一点。

    CC1120/CC1200使用4位前导码来稳定 AGC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您不需要法语、您完全理解问题。
    24kHz 是所有序列的公共分频器

    由于 我没有找到任何关于 RSSI 和 AGC 相关性的信息、因此 dev.ti.com/.../链接似乎没有显示正确的点。
    然后,您会给出一些有关 CC1120的信息,而不是有关 CC1310的信息? 我们是否无法使用 CC1310对该信号进行解码?

    您能给我更多有关 cc1310 4位前导码的信息吗?

    另一个问题是前导码与数据速率无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、链接出现问题。 请尝试以下操作: dev.ti.com/.../cmd_prop_cs.html

    对于大多数用例、CC1310上需要1 - 2字节前导码才能有时间使 AGC 趋稳。 不确定在这种情况下它会是怎样的、因为将芯片编程为24kbps、具有前导码的830us 将是20个符号、但仅进行几次转换。 这可能不足以使 AGC 趋稳、但我假设需要进行一些测量才能找出结果。

    本年度的潜在数量是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每年的电势应为2000/3000

    我们还有一种情况,即我们必须发出该信号,我们是否认为我们可以使用 cc1310 作为激励器?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TX 不应成为问题、因为您可以将 TX 缓冲区设置为所需的缓冲区。