This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310闪存错误

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/609160/cc1310-cc1310-flash-error

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

我正在收到一条错误消息、该消息会进行闪存以及大量擦除芯片的指令。 当整体擦除时、有一条错误消息显示 为"Error while reading memory range (读取内存范围时出错)"。 地址0x40091090'。 芯片无法访问。 遇到某种问题的任何人能否回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    批量擦除具有以下状态
    重置目标...
    >重置目标成功。
    >启动对目标的访问:XDS-L20006VC。
    >读取目标内存失败。
    >读取内存范围时出错。 地址0x40091090。
    >开始闪存擦除...
    >擦除成功完成。
    >重置目标...
    >重置目标成功。

    它根本没有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址0x40091090包含安全信息。 根据您的写入内容、就像这个芯片设置了一个安全位来限制对芯片的访问。 不知道为什么只有25个芯片中的1个就是这样。

    根据您的另一篇文章(e2e.ti.com/.../2242301)、可能看起来您的 ccfg 已修改为提供受限访问和/或您的硬件配置不是最佳配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您发帖。 正如我所说的、这是25个电路板中的一个有问题。 我想知道问题出现的原因。 请推荐一些试验来解决此问题。 另一个问题已解决。