请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:SimpliciTI
我正在收到一条错误消息、该消息会进行闪存以及大量擦除芯片的指令。 当整体擦除时、有一条错误消息显示 为"Error while reading memory range (读取内存范围时出错)"。 地址0x40091090'。 芯片无法访问。 遇到某种问题的任何人能否回答这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在收到一条错误消息、该消息会进行闪存以及大量擦除芯片的指令。 当整体擦除时、有一条错误消息显示 为"Error while reading memory range (读取内存范围时出错)"。 地址0x40091090'。 芯片无法访问。 遇到某种问题的任何人能否回答这个问题。
地址0x40091090包含安全信息。 根据您的写入内容、就像这个芯片设置了一个安全位来限制对芯片的访问。 不知道为什么只有25个芯片中的1个就是这样。
根据您的另一篇文章(e2e.ti.com/.../2242301)、可能看起来您的 ccfg 已修改为提供受限访问和/或您的硬件配置不是最佳配置。