This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:连接 SmartRF 收发器 EB (TrxEB)

Guru**** 2595300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1101, CC1190, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/648365/cc1101-cc1190em869rd-interfacing-with-smartrf-transreceiver-eb-trxeb

器件型号:CC1101-CC1190EM869RD
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1101CC1190MSP430F5438A

您好!  

我订购了具有 SmartRF 收发器 EB (trxEB)的 CC1120评估套件(CC1120EM 868/915MHz)。 为了实现更高的覆盖范围、我还错误地订购了 CC1101-CC1190EM 869mhz (EM)。  

评估板抛出错误、表示在我连接 EM 时未看到无线电。 是否可以将 CC1101-CC1190EM 板与 TrxEB 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它应该作为 CC1101在 SmartRF Studio 中弹出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在评估板上、它抛出错误-" PER test could not detect a supported radio"(每次测试无法检测到支持的无线电)

    SmartRF Studio 可以对评估板进行编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../554959
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的主板- Windows 10完全无法识别 TrxEB。
    我已安装 SmartRF Studio ( www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO) ,并 已按照( e2e.ti.com/.../625633)安装驱动程序(www.ti.com/.../swra366)

    我正在使用 Windows 10 x64计算机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉再次询问。
    我正在尝试弄清楚如何使用 SmartRF 检测电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRXEB 如何在设备管理器中弹出? 能否发布屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 在 USB 端口上连接的设备甚至没有弹出窗口。

    下面给出了设备管理器的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、连接 USB 卡时 TRXEB 上是否有任何 LED 亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面给出了连接时电路板的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当我连接 USB 并打开电路板时、启用按钮上方的 LED 会亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从设备管理器的屏幕截图中、很难看到是否检测到 TrxEB 板。 预期会看到一个具有"无驱动器" 指示的器件。 将 USB 电缆插入 TrxEB 时、您是否在设备管理器中看到任何更改?

    如果您的 PC 上有多个 USB 端口、则应尝试所有这些端口。

    从图片上看、一切都很好。 亮起的 LED 指示已检测到 CC1101-CC1190EM。 您可以在 EM 未连接的情况下尝试连接 TrxEB。 则 LED 将闪烁。 在连接 EM 的情况下、流耗将高于未连接的情况。 USB 端口可能会受到从该端口汲取的最大电流的限制。

    此致、
    Øyvind μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我连接电路板时、Device Manager (设备管理器)似乎没有变化。
    我在所有 USB 端口上都尝试过、但都没有响应。
    我已尝试断开 EM 板连接、LED 闪烁、但设备管理器仍无法识别设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能听起来像是您的 USB 电缆仅提供电源。 您是否尝试过其他电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电缆的变化解决了该问题。 很抱歉这个愚蠢的问题。  

    现在、在 SmartRF 软件中检测到 TrxEB、如何将 CC1101-CC1190EM 板与 TrxEB 板配合使用?

    SmartRF 软件仅检测 CC1101、而不检测 CC1190。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1190将在 SmartRF Studio 中不可见。 双击 CC1101并在结果窗口中选择范围扩展器。 SmartRF Studio 帮助中也介绍了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    双击 CC1101、打开器件控制窗口。 在哪里可以找到范围扩展器选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    现在是否可以针对这些设置对 TrxEB 进行编程、因为我希望在实验之外对其进行测试?
    TrxEB 仍然无法识别 CC1101-CC1190板。 我假设需要针对相同的情况对其进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想在实验室外进行测试而不使用 SmartRF Studio、则可以编写在 TRXEB 上的 MSP 上运行的代码。 请参阅 CC1101的代码示例。 此外、必须添加代码来控制 CC1190上的 p9ons、如 www.ti.com/.../swra356.pdf 中所述
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我误解了、如果我错了、请纠正我的问题、但在文档中未提及针对 CC1101-CC1190 EM 898 MHz 的 TrxEB 的 PER 测试。 它讨论了 MCU 的连接、我认为这是由 TrxEB 完成的。

    另请参阅 TrxEB per Test 软件手册-  

    系统支持 CC1101-CC1190EM、但 PER 测试的代码示例 不包括868EM 套件的任何代码、而是915 EM 套件的代码。 -  

    是否可以使用868MHz 的源代码?该过程是什么?这样我就可以使用外部电池在使用 CC1101-CC1190的 TrxEB 上运行 PER 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供支持。 我下载了 swrc219c、在 per_test.c 中找到了#include "CC1101_cc1190_per_test_api.h"、表示支持该软件。 使用您的 EM 进行测试并查看您获得的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用示例代码对 TrxEB 进行编程? 我是否只需要下载 IAR IDE? 我可以使用 SmartRF 进行编程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照 swru296b 下载了 IAR 并对 TrxEb 进行了编程、但 MSP430无法识别无线电。
    我有什么问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anup、  

    此 wiki 底部是基于 TRXEB 的分组差错率(PER)软件的发行版。 该软件可以刷写到 TRXEB 板上集成的 MSP430F5438A 上、然后在您四处走动执行距离测试时、它将运行。

    对于 CC1101+CC1190组合板、PER 软件确实支持868和915MHz 开箱即用。 使用此软件、您还可以生成和测试您自己的设置、但我建议从已知良好的设置开始。

    此致、
    /TA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您写了"但 MSP430无法识别无线电"。 您如何知道? 您是否已检查 MSP 从 CC1101读取的芯片 ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我下载了链接中给出的示例。 已安装 IAR 并使用...进行编程 eww 文件。 成功下载后、套件会在 TrxEB 的 LCD 屏幕上显示" PER test Coldnot detect a supported radio"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我的意思是,当我尝试通过 MSP 运行 PER 测试时,LCD 屏幕显示“PER test could not detect a supported radio (PER 测试无法检测到支持的无线电)”

    当我尝试读取芯片信息时、LCD 显示相同的错误-"Test Could not detect a supported radio"(测试无法检测到支持的无线电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 e2e.ti.com/.../554959是否 能为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这解决了问题。 非常感谢您的帮助
    )