请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 在哪里可以找到有关比特率偏移补偿的更多信息? (也可能涉及频率偏移补偿。)
我的某些邮件看起来很正常、但其中一些邮件已损坏、邮件末尾的损坏邮件似乎更严重。
看起来器件会丢失位同步。
我知道有一个寄存器 BRCFG、但我不知道这些字段的用途是什么。 我甚至不知道从网上搜索什么。
有指针吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在哪里可以找到有关比特率偏移补偿的更多信息? (也可能涉及频率偏移补偿。)
我的某些邮件看起来很正常、但其中一些邮件已损坏、邮件末尾的损坏邮件似乎更严重。
看起来器件会丢失位同步。
我知道有一个寄存器 BRCFG、但我不知道这些字段的用途是什么。 我甚至不知道从网上搜索什么。
有指针吗?
时钟恢复环路(位同步环路)包含一个 PI 稳压器。 此稳压器的误差输入是使用 Gardner 算法的一个版本推导出来的、每个符号更新一次。
将(缩放)比例和积分路径组合并添加到配置的数据速率中。 实际上、它实现了一种控制内部数据速率发生器的 PLL、以便生成的符号时序与传入调制序列的时序相匹配。
反馈路径积分部分的饱和限值、决定时钟恢复机制可补偿的数据速率偏移量。 如果饱和限值设置得太高、信号接收之前的噪声会导致数据速率上升、因此需要许多前导码来校正数据速率。 此外、 时钟恢复环路可配置为等待载波检测条件保持为真(FOC_BS_GATE _EN=1)。