This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101位速率偏移补偿?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/650294/cc1101-cc1101-bit-rate-offset-compensation

器件型号:CC1101

在哪里可以找到有关比特率偏移补偿的更多信息? (也可能涉及频率偏移补偿。)

我的某些邮件看起来很正常、但其中一些邮件已损坏、邮件末尾的损坏邮件似乎更严重。

看起来器件会丢失位同步。

我知道有一个寄存器 BRCFG、但我不知道这些字段的用途是什么。 我甚至不知道从网上搜索什么。

有指针吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟恢复环路(位同步环路)包含一个 PI 稳压器。 此稳压器的误差输入是使用 Gardner 算法的一个版本推导出来的、每个符号更新一次。

    • 积分路径用于适应数据速率的静态偏移(例如、配置100kbps 时为103kbps)、具有由 BS_Ki 给出的环路增益和由 BS_LIMIT 给出的饱和限值。 如果 BS_LIMIT=0、积分路径对时钟恢复没有影响。
    • 比例路径用于锁定接收到的符号的正确相位、即在最佳时间对符号进行采样。 其环路增益由 BS_KP 给出。 比例路径无法停用、并且是实现时钟恢复和频率偏移补偿所必需的。

    将(缩放)比例和积分路径组合并添加到配置的数据速率中。 实际上、它实现了一种控制内部数据速率发生器的 PLL、以便生成的符号时序与传入调制序列的时序相匹配。

    反馈路径积分部分的饱和限值、决定时钟恢复机制可补偿的数据速率偏移量。 如果饱和限值设置得太高、信号接收之前的噪声会导致数据速率上升、因此需要许多前导码来校正数据速率。 此外、 时钟恢复环路可配置为等待载波检测条件保持为真(FOC_BS_GATE _EN=1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有帮助。 我想我正在获得这个想法。
    我仍然不确定这是否能解决这个问题、但无论如何、我会将其标记为已解决。
    谢谢!