This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何在非 tirtos 中正确使用 SPI 外设?

Guru**** 2486335 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183414/cc1310-how-to-use-the-spi-peripheral-properly-in-non-tirtos

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

要求:实施 SPI 从站以在连续系统中以回调模式正常执行回调。 但它失败了。

没有 TIRTOS 系统的 SPI 从器件是否有用例? 在 SPI 从器件回调模式下、swip 是否依赖于 tirtos 系统?

目前、在一个连续系统中将 CC1310芯片用作 SPI 主器件、可以正常使用无 DMA 的传输、但是时钟信号是不连续的并且被挂起。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们没有任何示例展示 CC1310上没有 RTOS 的 SPI 从站。  

    如果您可以发布有关该问题的更多详细信息、我们可以尝试帮助进行调试。

    谢谢、

    玛丽·H