请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
要求:实施 SPI 从站以在连续系统中以回调模式正常执行回调。 但它失败了。
没有 TIRTOS 系统的 SPI 从器件是否有用例? 在 SPI 从器件回调模式下、swip 是否依赖于 tirtos 系统?
目前、在一个连续系统中将 CC1310芯片用作 SPI 主器件、可以正常使用无 DMA 的传输、但是时钟信号是不连续的并且被挂起。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃