This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何为印度语环境设计867Mhz 的天线

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/690664/cc1310-how-to-design-antenna-for-867mhz-for-indian-context

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

我想 在印度的校园中设计基于 CC1310的无线 SubGHz 网络。 但868MHz 并非未经许可的(开放式)频谱。 我是否需要更改867 MHz 的天线设计。

我想将 Johansson Balun 接口与 SMD 天线配合使用、并将遵循 TI.com 和 www.johansontechnology.com 中提供的相同参考设计。 它是否起作用、或者我是否需要修改我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以在平衡-非平衡变压器和天线之间使用 L 和 C 组件来调节天线频率。 请为板上平衡-非平衡变压器和天线之间包含3个组件的 PI 网络添加占位符、并使用这些组件来调整应用的频率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供这些信息、您能否分享任何设计、或者我可以从何处获取有关 SM 天线(SMD) PI 网络的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 CC1310 Launchpad 设计、其中的组件 C34、R12和 C58用于天线匹配。 您可以从零欧姆电阻开始串联组件、并使分流器组件保持空载状态。 在电路板上测量阻抗后、如果需要、可以组装这些组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 SVS、  

    我将设计电路板并测量电路板的阻抗。 如果我有任何疑问、我会回来的。

    还有一点、在实际部署我们的系统之前、我们是否需要获得 CC1310的认证?

    iM880B-L 表示它们是印度 Lora 实施的认证产品。 如果我使用 CC1310和 CC1190开发我的系统、我认为我们可以实现射频性能。 我能否在印度实施该系统。

    CC13-90组合与 iM880B 有何不同?