请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC1190
我想 在印度的校园中设计基于 CC1310的无线 SubGHz 网络。 但868MHz 并非未经许可的(开放式)频谱。 我是否需要更改867 MHz 的天线设计。
我想将 Johansson Balun 接口与 SMD 天线配合使用、并将遵循 TI.com 和 www.johansontechnology.com 中提供的相同参考设计。 它是否起作用、或者我是否需要修改我的设计?