主题中讨论的其他器件:CC1101、
您好!
我尝试从基于 CC1310 868MHz 的模块向 CC1101 868MHz 模块发送数据。
接收器使用 SmartRF (2.9)典型设置: 通用868MHz ->数据速率:10kBaud、开发:19kHz、调制:GFSK、RX BW:100kHz、灵敏度优化
使用 SYNC1 C6 SYNC0 26
CC1310的相应设置为 SmartRF (2.9):779-930MHz 频带的传统 CC11xx 设置-> 10kbps、2-GFSK、19kHz 偏差(CC1101模式)。
1.这是正确的设置吗?
生成的 SmartRF_SETTINGS 会在设置的频率下导致错误0x809
问题是 pOverrides:
// override_synth_disable_bias_div5.xml
//合成:将分频器偏置设置为禁用
HW32_array_override (0x405C、1)、
2.这种特殊的覆盖是否至关重要或可以注释掉?
在论坛上、我发现 CC1101和 CC1310上的同步字编码不同
3.我应该为 CC1310编码同步字、还是在传统设置中不需要?
谢谢 PeterK