This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 CC1101通信

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/693536/cc1310-communication-to-cc1101

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

我尝试从基于 CC1310 868MHz 的模块向 CC1101 868MHz 模块发送数据。

接收器使用 SmartRF (2.9)典型设置: 通用868MHz ->数据速率:10kBaud、开发:19kHz、调制:GFSK、RX BW:100kHz、灵敏度优化

使用 SYNC1 C6 SYNC0 26

CC1310的相应设置为 SmartRF (2.9):779-930MHz 频带的传统 CC11xx 设置-> 10kbps、2-GFSK、19kHz 偏差(CC1101模式)。

1.这是正确的设置吗?

生成的 SmartRF_SETTINGS 会在设置的频率下导致错误0x809  

问题是 pOverrides:

// override_synth_disable_bias_div5.xml
//合成:将分频器偏置设置为禁用
HW32_array_override (0x405C、1)、

2.这种特殊的覆盖是否至关重要或可以注释掉?

在论坛上、我发现 CC1101和 CC1310上的同步字编码不同

3.我应该为 CC1310编码同步字、还是在传统设置中不需要?

谢谢 PeterK