您好!
在报告 swra445 "使用 ARIB STD T108下的 CC1200 "中、图7。 杂散发射915MHz - 920.4MHz 显示了3dB 裕度。
(1)大规模生产的最坏杂散水平如何?
(2)是否有任何方法可以降低 杂散水平? (例如、更改有关频率合成器参数的寄存器。)
请注意、
S.Umetsu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我没有问过您关于 EM 的问题。
我问过您有关 CC1200杂散的问题。
应用报告(SWRA445)是使用"样片"的报告、它们以一定的裕度传递。
不仅要遵守"样片"法规 、还要遵守"我们的大规模生产"法规、这一点非常重要。
至少 magin>=0dB。
CC1200数据表(SWRS23D)中对其进行了清晰描述 、如下所示。 所以我相信没有问题。
•法规–适用于面向系统的应用
合规性
–日本:ARIB STD-T30、T67、T108
希望您能理解我的问题。