你(们)好
当配置用于4-GFSK 中的操作时、我们在使用 CC1201时遇到问题。 问题似乎在于、当芯片从2GFSK (用于前导码和同步传输/检测)转换为4GFSK 操作(用于有效负载传输/接收)时、存在特定的"地址"字节模式(地址跟随同步字节) 这会导致芯片无法接收包含这些模式的帧。
当芯片从2GSFSK 转换为4GFSK 时、可能会丢失在前导码和同步期间获得的位同步(按照芯片功能规范中的规定使用2GFSK 调制进行了变换)
我们为前导码和双模同步2字节使用4个字节)
谢谢
Pinchas Ziv Ph.D
Juganu 系统架构师