This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:从2GFSK 过渡到4GFSK

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/708935/cc1201-transition-from-2-gfsk-to-4-gfsk

器件型号:CC1201

你(们)好

 当配置用于4-GFSK 中的操作时、我们在使用 CC1201时遇到问题。 问题似乎在于、当芯片从2GFSK (用于前导码和同步传输/检测)转换为4GFSK 操作(用于有效负载传输/接收)时、存在特定的"地址"字节模式(地址跟随同步字节) 这会导致芯片无法接收包含这些模式的帧。

当芯片从2GSFSK 转换为4GFSK 时、可能会丢失在前导码和同步期间获得的位同步(按照芯片功能规范中的规定使用2GFSK 调制进行了变换)

我们为前导码和双模同步2字节使用4个字节)

谢谢

Pinchas Ziv Ph.D

Juganu 系统架构师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑问题是4-GFSK。 根据您描述的内容、似乎同步字+地址生成错误的同步、然后数据包被丢弃。 您可以尝试使用相同的同步+地址、但使用2GSK、看看您是否看到相同的地址。 另请参阅严格同步是否会产生影响。

    请发布您使用的寄存器设置。 SmartRF Studio 设置文件将是最容易查看的格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我将在另一封邮件中发送注册设置。在任何情况下、使用4-GFSK 时导致失败的"父项"、是在2-GFSK 时使用的、并且它运行良好(foo any Address Pattern 和我们使用的同步)

    测试环境很干净、没有噪声、因此很奇怪、SYNC+Address 字节会导致错误的同步-不要认为是这样

    谢谢

    Pinchas Ziv 博士

    Juganu 建筑师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到过任何有关设置的帖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加的是用于2GFSK 和4GFSK 调制方案的寄存器设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有"Registers"设置-请说明如何将其发送给您。 我没有找到如何将文件附加到我对您的答复中
    感谢您的支持
    引脚排列
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在回复窗口的左下角选择了"插入代码、附加文件等"并 选择回形针符号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Register-file-format_2D00_2GFSK-_2800_word-format_2900_.docxe2e.ti.com/.../Register-file-format_2D00_4GFSK-_2800_word-format_2900_.docxAttached是4GFSK 和2GFSK 电芯配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -看起来文件是混合的,2GFSK 看起来包含4-GFSK 的设置,而另一种是混合的。 请确认这只是文件的命名错误。
    -对于2-GFSK、您没有使用与4-GFSK 相同的同步字。 由于在 TX 中发送了两个最低字节、因此将提供不同的结果。
    -您写了一些会产生问题的地址值。 哪一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      地址模式为0x22 0x22。 (但请注意、这只是其中一种有问题的模式–这种模式是在现实场景中捕获的

    2. 使用标准的 TI 同步字( 复位后由 TI RF Studio 默认设置的同步字)。

    关于2-GFSK 和4-GFSK 寄存器-由于我的错误、名称被换了

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您发送的文档一词不使用标准 CC1201同步字。 为什么存在差异? 地址字段也是8位、为什么要将其设置为16位?

    我想在我这边重新创建这个。 最好的方法是创建一个 SmartRF Studio 配置文件、该文件可能会重现问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程将不活动。