主题中讨论的其他器件: CC1190、 CC1200
客户请求将 CC1120和 Skyworks 前端 PA 无线电设计添加到我们制造的产品中。
对参考设计进行了研究。
例如 、在移除所有额外连接器的情况下简化了原理图后、我们可以在两层上成功地对该板进行布线、从而将底层95%+保持为接地层。
如果 TI 对 两层方法有任何想法、经验和建议、我们将不胜感激。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户请求将 CC1120和 Skyworks 前端 PA 无线电设计添加到我们制造的产品中。
对参考设计进行了研究。
例如 、在移除所有额外连接器的情况下简化了原理图后、我们可以在两层上成功地对该板进行布线、从而将底层95%+保持为接地层。
如果 TI 对 两层方法有任何想法、经验和建议、我们将不胜感激。
谢谢
e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_2D00_-CC112x-SKY65313-EM-915-MHz-30dBm-Rev3p0.pdfThanks以获取该注释。 我们几乎完成了布局。
注意到在 CC1120 (CC1200)和 Skyworks 参考设计中、 BOM 未定义 Skyworks 引脚7和 Helix 天线之间的滤波器/匹配组件的值。 是否在某个位置指定了这些值? 参考 原理 图
如果这不是正确的滤波器/匹配电路、有什么建议?
谢谢