This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC112x SKY65313 EM 30 dBm 915 MHz 参考设计

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/708904/cc1120-cc112x-sky65313-em-30-dbm-915-mhz-reference-design

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1190CC1200

客户请求将 CC1120和 Skyworks 前端 PA 无线电设计添加到我们制造的产品中。

对参考设计进行了研究。

例如  、在移除所有额外连接器的情况下简化了原理图后、我们可以在两层上成功地对该板进行布线、从而将底层95%+保持为接地层。

如果 TI 对 两层方法有任何想法、经验和建议、我们将不胜感激。

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于射频、以及更高的输出功率、不可能声明未经过测试的东西是否可以正常工作。

    保持实心接地层是一个良好的开端。 我通常在 CC1190设计中所做的是将所有可能包含谐波的信号保持在电路板内部、以避免谐波辐射在空气中。 天空可以更好地过滤数据包内部、从而降低不必要辐射带来的潜在风险。

    我通常建议将4层与几层一起使用、因为获得良好的射频设计更容易、但应该可以在2层上执行、但 PC 重新旋转的风险更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_2D00_-CC112x-SKY65313-EM-915-MHz-30dBm-Rev3p0.pdfThanks以获取该注释。  我们几乎完成了布局。

    注意到在 CC1120 (CC1200)和 Skyworks 参考设计中、 BOM 未定义 Skyworks 引脚7和 Helix 天线之间的滤波器/匹配组件的值。  是否在某个位置指定了这些值?  参考 原理 图

    如果这不是正确的滤波器/匹配电路、有什么建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swra161b.pdf 中的6.2.5

    您基本上必须自行查找匹配项、因为无法预测给定产品所需的匹配项。 请记住要与最终外壳进行匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。  已通过 SkyWorks 确认。

    另一个问题。  在使用此参考设计时、我们将使用具有40MHz 晶体的 CC1200。  将使用 Y1 而不是受电振荡器 Y2。

    未指定 Y1。  Y2 被指定为 具有+/- 2ppm 精度的非常难以获得且非常昂贵的振荡器。  如果能帮助指定 Y1,将不胜感激。

    谢谢

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Y2、请参阅 CC1200数据表中的总体规格。 有关建议的器件、您可以查看其他 CC1200参考设计、请参阅 www.ti.com/.../toolssoftware