This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:和 CC1352/CC2642/CC2652.. 32KHz 和48MHz 时钟的外部 OSC (方波)输入

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/710990/cc1312r-and-cc1352-cc2642-cc2652-external-osc-square-wave-input-for-32khz-and-48mhz-clocks

器件型号:CC1312R

您好、LPRF 团队、

对于32KHz 和48MHz 输入时钟、是否可以使用 CC1312的振荡器(例如方波)输入?  我希望为 CC1312提供/注入极其精确的时钟(而不是仅为 xtals)。

谢谢、Merril