请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好、LPRF 团队、
对于32KHz 和48MHz 输入时钟、是否可以使用 CC1312的振荡器(例如方波)输入? 我希望为 CC1312提供/注入极其精确的时钟(而不是仅为 xtals)。
谢谢、Merril
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、LPRF 团队、
对于32KHz 和48MHz 输入时钟、是否可以使用 CC1312的振荡器(例如方波)输入? 我希望为 CC1312提供/注入极其精确的时钟(而不是仅为 xtals)。
谢谢、Merril