This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:通过 v1.7.5闪存编程器2对 CC1312R 进行编程失败

Guru**** 2560220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/710389/cc1312r-failed-program-cc1312r-by-v1-7-5-flash-programmer-2

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

能否使用 v1.7.5 SmartRF 闪存编程器2对 CC1312R 进行编程?  

我对 CC1312R Launchpad 进行编程时、其失败如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您不能。 您必须使用 Uniflash。