This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:符号速率和频段

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/705004/cc1125-symbol-rate-and-frequency-band

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件:WMBUS

符号速率与载波频率的关系、例如在智能射频 stdio 中、在200Kbps 范围内的最大频率为869MHz、而在169 MHz 范围内的最大频率仅为9.2kbps。

请澄清。

在169MHz 频率下也能实现200kbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    符号速率与载波频率无关。

    您可以采用868MHz 的设置、并通过更改频率使其在169MHz 上运行。 我们只有169 MHz 的低数据速率设置、原因是我们主要在此频带上测试了 WMBUS N 模式。

    您是否已检查您所在位置的规定、169 MHz 可用于此数据速率?