This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用64K 开发 M-Bus

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183276/cc1310-develop-m-bus-with-64k

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

M-Bus 是使用 CCStudioV8.1.0.00011中的64K 版本器件开发的、移植 STACKFORCE 例程 wmbUS-cc13xx-RTOS-2.0.0。

默认情况下、该例程使用 CC1310_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd 的128K 配置。

如果在属性中将型号更改为 CC1310F64:

编译将按如下方式报告错误:

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    错误消息告诉我们程序对于可用内存来说太大。  

    闪存要求将取决于传感器与仪表以及构建配置(S2与 T1和 C1或 T2和 C2)。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的支持。

    如果使用 wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0在64K 版本的 CC1310上进行开发、则可以解决此问题吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我不知道您是否有任何可以剪切以释放内存的应用程序代码?

    如果没有、我建议使用更多闪存移至器件。

    谢谢、

    玛丽·H