请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
M-Bus 是使用 CCStudioV8.1.0.00011中的64K 版本器件开发的、移植 STACKFORCE 例程 wmbUS-cc13xx-RTOS-2.0.0。
默认情况下、该例程使用 CC1310_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd 的128K 配置。
如果在属性中将型号更改为 CC1310F64:
编译将按如下方式报告错误:
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃