This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SysConfig V1.15.0不可用、但 CC13xx SDK 6.40需要

Guru**** 2485235 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182378/cc1352r-sysconfig-v1-15-0-unavailable-but-required-for-cc13xx-sdk-6-40

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我已经下载了最新的 CC13xx SDK -版本6.40.00.13、它需要 SysConfig 的未发布版本、这看起来是什么样子的。

错误:simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK 版本6.40.00.13需要至少1.15.0版的 SysConfig。
有关详细信息、请 参阅。

在 TI 站点上并通过 Code Composer Studio、SysConfig 的最新版本似乎为1.14.0.2667。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    安装 SDK 时、我还安装了 SysConfig v1.15。  

    遗憾的是、我看到 TI.com 上尚不提供 SysConfig v1.15的独立安装程序、我将提出该问题。  

    但我看到您正在使用 CC1352R、此版本 SDK 6_40的功能与上一版本相同。  

    因此、我认为该解决方案可以重新安装 SDK、也可以使用 SDK 6_30、这需要可单独下载的 SysConfig 1_14。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像 Scot 一样、我在尝试使用 SDK 6.40进行构建时遇到错误。 与您不同的是、安装 SDK 未安装 SysConfig 1.15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于这种差异、我深表歉意。 请使用 SDK 6_30。  

    此致、

    SID