This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:本底噪声433MHz

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1, CC1352P, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1175969/cc1312r-noise-floor-433mhz

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352P

您好!

我们的 CC1312R 定制板有问题。

我们能够在 LaunchXL-CC1312R1上复制此行为。

本底噪声(RSSI)增加至25-30dB (SmartRF Studio 续 Rx)、与数据速率无关。

良好的设置:78kHz Rx 带宽

错误设置:273kHz 带宽

传导(50欧姆端接)没有问题-相同的本底噪声、但对于外部433MHz 天线、我们有问题。

环境中没有外部干扰、我们还在屏蔽盒中进行了测量。

将 LaunchXL-CC1312R1上的晶体更改为 TCXO 未带来任何改进。 晶体谐波耦合到 PCB。

提前感谢。

测量 LaunchXL-CC1312R1:

图1: 从无天线到接收频率为78kHz 的天线的通道

图2: 从天线到无天线的通道、Rx bw 为273kHz

图3:频谱晶体

图4:频谱 TCXO

passage from no antenna to antennapassage with antenna to no antennadpectrum crystal spectrum TCXO

BR、

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren é、

    如果增加 Rx 带宽、则本底噪声将更高。 在这种情况下、将其从78kHz 更改为273kHz 时、本底噪声应上升约 5-6 dB。 25dB 似乎有点高。

    您是否尝试在不同频率下测量本底噪声? 例如434MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    在43x MHz 频带中、它是相同的。 868MHz 性能良好、噪声仅高4-5dB。 您能否使用评估板 LaunchXL-CC1312R1对此进行测试?

    BR、Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 LaunchXL-CC1312R1进行了测试、没有任何问题。

    您是否曾尝试使用连接到频谱分析仪的天线测量整个433MHz 频带的本底噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有 testetd 整个频带。 以50Ω Ω(频谱分析仪)端接不会出现问题、但使用直接连接到天线端口 (J7)的外部天线时、我们会遇到本底噪声增加的问题。 使用1m 长电缆连接外部天线没有问题、良好的本底噪声。 问题似乎来自 LaunchXL-CC1312R1。

    BR、Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们有 testetd 整个频带。 以50Ω Ω(频谱分析仪)端接不会出现问题、但使用直接连接到天线端口 (J7)的外部天线时、我们会遇到本底噪声增加的问题。 使用1m 长电缆连接外部天线没有问题、良好的本底噪声。 问题似乎来自 LaunchXL-CC1312R1。

    BR、Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     通过以50Ω Ω(频谱分析仪)端接、您是否意味着 您使用同轴电缆将 LaunchXL-CC1312R1连接到频谱分析仪?

    如果正确、您是否还可以使用直接连接到频谱分析仪的外部天线进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传导测量是可以的、但在将天线连接到端口 J7时、本底噪声会显著增加。 安装了 C37、移除了 C36。 使用1m 电缆连接天线、RSSI /本底噪声会变得更好。

    请验证此设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道传导性能正常。

    使用直接连接到 SA 的天线在频谱分析仪(SA)上进行测量非常有用、以查看您在那里测量的本底噪声。 请使用最大保持、将范围设置为与 Rx 带宽相同、并分享您的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无干扰(跨度/ RX BW 为273kHz)。

    我们还在屏蔽盒中进行了测量、干扰直接来自电路板/CC1312。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有另一个 LaunchPad 可用于测试是否获得相同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们会为您的 EVB 和不同的 IC (CC1312R1、CC1312R7、CC1352P)测试结果。 噪声本底在433MHz 频带内达到高。 本底噪声越高(8686MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    您能否分享有关 如何测量"图像3:光谱晶体"和 "图像4:光谱 TCXO"的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在模式"CONTRx"下进行测量、并通过监听器探针在 LaunchPad 上检测杂散。

    使用 LaunchPad、CONT Rx 和外置天线时是否存在相同的问题。 433MHz 时您的本底噪声如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是本底噪声在我的末端的样子 有增加、但不如您的设置。

    您能否在   431MHz 和435MHz 频率下共享这两种设置的 RSSI 图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是数据速率为50k 和200k 时431MHz 以及数据速率为50k 和200k 时435MHz 时的结果

    修复(关闭时间线)外部天线时、本底噪声增加也存在同样的问题。

    BR、Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ren é、

    连接天线时、本底噪声将增大。 这是正常行为。

    在431和435MHz 频率下、当 RX 带宽从77.7kHz 更改为273.1kHz 时、本底噪声增加、大约低于10dB、低于  在433MHz 下执行相同测试时的噪声。 这可能表示在433MHz 频率附近、您的环境中存在外部噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部噪声真的无法实现。 它直接来自  LaunchPad、我们在没有外部噪声源的屏蔽盒中对此进行测试。