Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, LAUNCHXL-CC1312R1, CC1352P, CC1312R7
主题中讨论的其他器件:、 CC1352P、
您好!
我们的 CC1312R 定制板有问题。
我们能够在 LaunchXL-CC1312R1上复制此行为。
本底噪声(RSSI)增加至25-30dB (SmartRF Studio 续 Rx)、与数据速率无关。
良好的设置:78kHz Rx 带宽
错误设置:273kHz 带宽
传导(50欧姆端接)没有问题-相同的本底噪声、但对于外部433MHz 天线、我们有问题。
环境中没有外部干扰、我们还在屏蔽盒中进行了测量。
将 LaunchXL-CC1312R1上的晶体更改为 TCXO 未带来任何改进。 晶体谐波耦合到 PCB。
提前感谢。
测量 LaunchXL-CC1312R1:
图1: 从无天线到接收频率为78kHz 的天线的通道
图2: 从天线到无天线的通道、Rx bw 为273kHz
图3:频谱晶体
图4:频谱 TCXO



BR、
勒内