This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:查找有关频率设置的建议(FREQ、FREQ_OFFSET 值设置问题)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184780/cc1120-looking-for-advice-on-frequency-setting-freq-freq_offset-value-setting-problem

器件型号:CC1120

各位专家:

基于 STM32 LL (.c)准备 CC1120固件时遇到问题。

在传输基本信号时、

在使用参考模块(CC112x Booster Pack)和频谱分析仪确认正常运行后、我们将使用开发板测试固件。

 频率:156.525Mhz

 调制格式:2-FSK

 -数据格式:同步串行模式(连续 TX)

尽管已经检查了下面的每一项、但存在一个问题、即即使针对 FREQ 值和 FREQ_OFFSET 值调整寄存器值、实际传输频率也不会改变。

 1) 1)每个状态中的寄存器值设置

 2) 2)检查每个寄存器值

LO_DIVIDER 值根据设定值变化良好、但很难设置所需的频率、因为无论寄存器设置值如何、FREQ 和 FREQ_OFFSET 值都是固定的。

我已经浏览过用户指南文档(CC1120)、但尚未解决。

 

期待您的建议。 谢谢你。

此致、

 -Tae-Seok Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tae-Seok、

    该特定器件的专家之一将在下周回来。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法正确写入扩展寄存器空间。 请提供 SPI 图以显示如何访问寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您所询问的信息是问题所在。 我会在查阅有关部分后再作答。 非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 假定已确定当前问题的原因。 (扩展寄存器利用率功能问题)我将查看有关相关器件的更多信息。