各位专家:
基于 STM32 LL (.c)准备 CC1120固件时遇到问题。
在传输基本信号时、
在使用参考模块(CC112x Booster Pack)和频谱分析仪确认正常运行后、我们将使用开发板测试固件。
频率:156.525Mhz
调制格式:2-FSK
-数据格式:同步串行模式(连续 TX)
尽管已经检查了下面的每一项、但存在一个问题、即即使针对 FREQ 值和 FREQ_OFFSET 值调整寄存器值、实际传输频率也不会改变。
1) 1)每个状态中的寄存器值设置
2) 2)检查每个寄存器值
LO_DIVIDER 值根据设定值变化良好、但很难设置所需的频率、因为无论寄存器设置值如何、FREQ 和 FREQ_OFFSET 值都是固定的。
我已经浏览过用户指南文档(CC1120)、但尚未解决。
期待您的建议。 谢谢你。
此致、
-Tae-Seok Lee