大家好、
我们正在尝试从 CC1350 Launchpad 跳到定制板并烧录 BLE 堆栈。 当我们通过 Launchpad 执行此操作时、我们可以检测 BLE 广播。
但是、当我们将相同的 TCK、TMS、复位、3V3和 GND 引脚重定向到电路板并进行烧写时、 Code Composer 最终会达到相同的复位状态、但遗憾的是我们无法启动 BLE 无线电
一个示例。 我们的电路板和评估板之间的唯一区别是封装;我们有5mm RHB、而评估板上的芯片为7mm RGZ。 有人会猜到可能出了什么问题吗?
它们具有相同数量的128KB 闪存。 在刻录到外部1350芯片时、我们是否必须在 Code Composer Studio 上执行任何特定操作?
谢谢您的观看
阿赫迈特