This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/670619/cc1350-cc1350

器件型号:CC1350

大家好、

我们正在尝试从 CC1350 Launchpad 跳到定制板并烧录 BLE 堆栈。 当我们通过 Launchpad 执行此操作时、我们可以检测 BLE 广播。

但是、当我们将相同的 TCK、TMS、复位、3V3和 GND 引脚重定向到电路板并进行烧写时、 Code Composer 最终会达到相同的复位状态、但遗憾的是我们无法启动 BLE 无线电

一个示例。   我们的电路板和评估板之间的唯一区别是封装;我们有5mm RHB、而评估板上的芯片为7mm RGZ。  有人会猜到可能出了什么问题吗?

它们具有相同数量的128KB 闪存。  在刻录到外部1350芯片时、我们是否必须在 Code Composer Studio 上执行任何特定操作?

谢谢您的观看

阿赫迈特

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 SmartRF Studio 7来测试射频 TX/RX、以查看它是否首先工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -为什么要在 CC1350上运行完整的 BLE 堆栈?
    -您是否已检查 JTAG 接口和您可能使用的其他外部信号是否使用了正确的 IO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 YK,

    是的、幸运的是、这对我们大有帮助、因为我现在可以看到 XO 和射频被激活、但我们的最初目的是烧录 BLE 堆栈、以便使 OAD 能够快速进行固件开发。

    但是、通过 RF Studio、我们可以看到 XO 至少被唤醒、而且它还通过2引脚 JTAG 确认了来自电路板的通信。 是否有关于如何烧录 BLE 堆栈的想法? 我们的目标是通过 BLE 实现 OAD (无线下载)。

    再次感谢、

    阿赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、我们希望 OAD 能够更轻松地进行编程。 在我们的装置上、没有可用于烧断连接器的空间、我们直接进入最终电路板、因此只有两个 JTAG 焊锡引脚和可用于烧断的复位功能、但每次重新焊接固件修复都非常困难。 因此、我们只需查看初始 BLE 代码即可启用 OAD。 作为您问题的答案、当我们尝试通过 SmartRF Studio 时、它能够通过这些引脚与我们的小信号灯进行通信、我们可以控制无线电、但不确定为什么我们无法为 OAD 加载 BLE 堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试使用 carrierwave 示例刷写器件以查看问题出在 JTAG 接口还是 BLE 堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我还对 JTAG 接口感到怀疑、但后来当我们尝试使用 RF Studio 时、它似乎检测数据包并将其传递到定制板上的无线电。 我不确定、但问题似乎与通过 LaunchPad 刻录到5mm x 5mm 芯片有关;该 LaunchPad 具有相同1350芯片的7mm x 7mm 封装。 因此,仍在尝试解决这个问题!  似乎没有多少 人在 使用此芯片构建定制板:(

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您已将板级配置文件更改为使用5x5而非7x7?

    如果需要、我可以快速查看您的原理图(您可以向我发送朋友请求并以这种方式发送)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是一个很好的线索;我很好奇如何在 CCS 中引用5mm x 5mm 封装。 您能给我们提供指导吗、我们一直在查看 CCS 中的菜单、看看我们是否可以选择这样的设置、但运气不好。

    此外、我要在此处附上原理图的快照、一切都与 TI 评估板 BOM 相当匹  配、正如您在原理图中看到的、我们仅使用路由 JTAG 引脚和 nRESET、而不使用 TDI 和 TDO。 但在连接 RFStudio 时 JTAG 接口看起来不错、因此 加载 BLE 堆栈的问题 应该是根据您的反馈指定5mmx5mm 选项、但我们无法在 CCS 中找到该菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否见过以下内容: software-dl.ti.com/.../custom-hardware.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    感谢您的观看、我也浏览了该链接。 即使在手边、我也只是通过 RF Studio 检查了定制板上的 BLE 无线电本身、并 确保在频谱分析仪上有相应通道的信号。 由于能够控制通道并观察输出频谱、我们可以知道2引脚 JTAG 接口可以很好地控制内部寄存器。

     在这之后、我们很可能 会得出结论、这 与在  CCS 调试器中将 BLE 堆栈烧录到定制板相关。 当我完成 刻录过程 并相应地修改文件时、我注意到了

    IOS 等全部假设采用30 IO 7mmx7mm RGZ 封装、 但我们的昂贵电路板采用5mmx5mm RHB 封装。 在老化过程中、我们如何区分?  是否需要设置任何参数来正确烧写 ble stack? 感谢您的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您基本上必须修改板级配置文件、以反映我在上次回复中发布的链接中描述的5x5/您的引脚排列。