请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1125、
团队、
我与一家希望在美国(915MHz)和欧洲(868MHz)部署的公司合作。 您能不能就以下内容提出建议:"我们还在研究低于1GHz 无线电的欧洲标准。 在869.4–869.65 MHz 时、我们似乎可以传输高达27 dBm (ERP)的功率。 我想知道调制要求是什么? 带宽仅为250kHz、因此我假设没有跳频。"