This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:欧洲868MHz 产品部署的调制要求

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/673173/cc1310-modulation-requirement-for-europe-868mhz-product-deployment

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1125

团队、

我与一家希望在美国(915MHz)和欧洲(868MHz)部署的公司合作。 您能不能就以下内容提出建议:"我们还在研究低于1GHz 无线电的欧洲标准。 在869.4–869.65 MHz 时、我们似乎可以传输高达27 dBm (ERP)的功率。 我想知道调制要求是什么? 带宽仅为250kHz、因此我假设没有跳频。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra542.pdf 在某种程度上涵盖了这一点。 如果使用低数据速率、则可以将250kHz 宽的差分分为多个通道、但这很可能不切实际。 考虑到 xtal 的频率容差、可以使用高达约38.4kbps/20kHz 偏差/2GFSK 的频率容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据本文档 www.ti.com/.../slap128.pdf 、您是对的、您可以在869.4至869.65 MHz 频带下实现27dBm 功率。 在10%占空比和25kHz 通道间隔下、Tx 导通时间最长为1秒。 您可以使用带宽为250kHz 的单通道、当然没有跳跃。 请注意、CC1310的最大功率为+14dBm、您可能需要外部 PA CC1125才能达到27dBm。

    此致、
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于欧盟的标准、25kbps DSSS 的带宽是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解该问题。 DSSS 没有定义的带宽、因为可以通过不同的方式执行 DSSS。

    这些要求 主要在 www.etsi.org/.../en_30022001v030101p.pdf 上提供。