This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:CC1200

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/674016/cc1200dk-cc1200

器件型号:CC1200DK
主题中讨论的其他器件:CC1200CC1100

您好、先生、

我们的客户有以下问题:

一种解决   方案是 SX1211 (Semtech)是接收器、CC1200是发送器、但通信异常。 您能否帮助检查以下项目是否会影响通信。

SX1211的前导码是55,CC1200前导码固定 AA、它会影响通信吗?

2. SX1211 频率869.412MHz,CC1200为869.412354MHz、是否会影响通信?

3. SX1211传输速率为9.6kbps,CC1200为9.6kbps,它是否会影响通信干扰?

4、SX1211模式是 FSK,CC1200模式是2GFSK,它可以吗?

5. SX1211 Fdev 配置 4.8KHz,CC1200为4.8KHz,是否会影响通信干扰?

6. SX1211使用 Whitening,CC1200使用 Whitening 和 FEC,它可以通信吗?

另一种解决方案是 CC1100 是接收器、 CC1200是 发送器、

它们能否根据以下配置进行通信。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是:"通信异常"。 低范围、无通信等?

    1:可以将 CC1200前导码设置为0x55。 我不熟悉 SX1211调制解调器、因此我不知道这是否会产生影响。 在我们的对讲机中、这一点无关紧要。

    2:这是测量值还是理论编程值。 如果较晚的时间、xtal 容差将提供比此处给定的更大的增量。 该差值以350Hz 的频率表示、这不是问题。

    3:它是相同的数字。 无影响

    4:可以将 CC1200设置为 FSK。 可能会产生一些影响、具体取决于接收器的设计。

    5:相同的数字。 无影响

    6:美白:两侧必须使用相同类型的美白。 FEC:相同。 您不能仅在 TX 侧使用 FEC。