主题中讨论的其他器件:CC1312R7、 UNIFLASH
大家好、团队、
代表我的客户发布:
您好、TI、
我无法调试 cc1312r7开发套件,我遇到错误-260。 我能不能获得解决这个问题的解决方案
已经尝试了下面调试 JTAG 页面上的提示、仍然没有成功。
是否可以共享仿真包(9.9.0.0.00040)的链接? 我将安装软件包。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
代表我的客户发布:
您好、TI、
我无法调试 cc1312r7开发套件,我遇到错误-260。 我能不能获得解决这个问题的解决方案
已经尝试了下面调试 JTAG 页面上的提示、仍然没有成功。
是否可以共享仿真包(9.9.0.0.00040)的链接? 我将安装软件包。
此致、
Renan
如果客户的 LP 工作正常、并且我们的任何工具突然未检测到、则似乎电路板已以某种方式损坏。
使用不同的工具进行测试时、请确保一次只打开一个器件、并且只连接一个电路板。
如果仍然无法正常工作、请查看以下帖子:
(+)[常见问题解答] LAUNCHXL-CC1352P:调试器固件升级失败-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
如果您不幸运、我认为电路板已损坏、客户需要订购新电路板。
Siri