This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:CAN#39;t able to debug error -260

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1184016/lp-cc1312r7-can-t-able-to-debug-error--260

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7UNIFLASH

大家好、团队、

代表我的客户发布:

您好、TI、

我无法调试 cc1312r7开发套件,我遇到错误-260。 我能不能获得解决这个问题的解决方案

已经尝试了下面调试 JTAG 页面上的提示、仍然没有成功。

链接: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

是否可以共享仿真包(9.9.0.0.00040)的链接? 我将安装软件包

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关您使用的 CCS 版本和 SDK 版本的信息

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    请参阅客户的回复:

    在我使用 CCSv12之前、现在我使用 CCSv10进行 IAM。
    而这两个版本的 iam 和 SDK 6.40出现了相同的问题。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan

    我很可能需要将此帖子转发给 CCS 团队、但想问最后一个问题。

    客户尝试将代码下载到什么硬件? 他们是在使用我们的 LP 还是有自己的硬件?

    它们是否能够使用闪存编程器2或 Uniflash 检测硬件、以及是否可以从 SmartRF Studio 控制硬件?

    我们需要确定问题是在工具端(CCS)、还是它们的硬件无法正常工作。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    我的客户正在使用 cc1312r7开发套件、 他们无法使用闪存编程器2、Uniflash 和 SmartRF Studio 检测硬件。 Uniflash 未检测到

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个从未使用过的新电路板、还是一个使用过、然后突然停止检测的电路板。

    如果我们的任何工具都未检测到新电路板、您可能需要更换。

    您是否尝试更改 USB 电缆、PC 上的 USB 端口等?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    请参阅客户的回复:

    PC 上的 USB 端口状态良好。
    它是一个已在使用且突然停止被检测的电路板

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户的 LP 工作正常、并且我们的任何工具突然未检测到、则似乎电路板已以某种方式损坏。

    使用不同的工具进行测试时、请确保一次只打开一个器件、并且只连接一个电路板。

    如果仍然无法正常工作、请查看以下帖子:

    (+)[常见问题解答] LAUNCHXL-CC1352P:调试器固件升级失败-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    如果您不幸运、我认为电路板已损坏、客户需要订购新电路板。

    Siri