This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 SmartRF 闪存编程器2时 CC1310不闪烁。

Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1183071/cc1310-cc1310-not-flashing-with-smartrf-flash-programmer-2

器件型号:CC1310

大家好、

当我们尝试使用未连接的 XDS110调试探针 SmartRF 闪存编程器使用 IC CC1310F32RHB 刷写目标板时、我们将面临此问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elvarasan、

    遗憾的是、屏幕截图太小、我无法读取错误消息。 您可以重新发布吗?

    此外、这是在定制板还是 LaunchPad 上发生的?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我在这里已添加了屏幕截图的内容、供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我们将定制板与 TI 控制器 CC1310F32RHB 配合使用

    提前感谢

    此致

    Elavarasan Thilagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    从您的映像中、调试接口似乎已锁定。 首先、您需要执行批量擦除、以便能够将新的十六进制文件加载到器件中。
    在窗口的右上角、单击扳手图标以访问批量擦除选项。

    如果擦除成功、您应该会看到如下所示的类似消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Doc1.docx

    尊敬的团队:

    所有这些都是我们所做的,但同样的问题仍在一时一忙地进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    我不确定我是否完全理解您的消息。  您 是否能够执行批量擦除、并且仍收到调试接口已锁定消息?

    执行批量擦除时、您是否收到"擦除成功完成"消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据您的建议、现在它已闪存、但只有在我断开 VDD (电源)时、才无法使用 VDD 电源进行闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据您的建议、 现在电路板已刷新、但电路板仅在我断开 VDD (电源)时连接、

    '我能用 VDD 电源刷写电路板吗?'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有可以共享的原理图或图像、其中显示了您从 XDS110到电路板的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ti.docx

    大家好、

    我在这里附上了原理图的电源部分、供您参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您是否还可以将该段与 JTAG 连接器共享、以便将 XDS110调试探针连接到何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ti-1.docx

    大家好、

    此处、我已连接 JTAG 连接器和 XDS110调试器探针连接详细信息、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当将 VDD 与电源板相连时、不会发生刷写、从电路板上移除 VDD 后、会发生刷写

    您能解释一下为什么会这样发生??

    我在此附上了 reference.e2e.ti.com/.../1778.Ti-1.docx 所需的文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    您是使用 XDS110供电还是使用外部电源?

    根据原理图、您的意思是 CC1310没有3V 电源、这是唯一能够对器件进行编程的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们使用 XDS110、也使用 RPS 提供的外部电源、但未将电路板连接到 VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1310

    e2e.ti.com/.../SmartRF-error-with-VDD-provided.docx

    尊敬的团队

    我们在使用 SmartRF 闪存编程器时遇到一些错误、 选择"Erase and Program"时连接失败。

    添加了“收款”以供参考。

    提前感谢。

    此致

    Elavarasan Thilagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan

    您能否尝试使用2引脚 JTAG 模式。 您可以在单击 SmartRF 闪存编程器右侧的工具图标时找到启用该选项。

    我看到"SmartRF error with VDD provided.docx""1778.TI 1.docx"中的演示文稿不同。  您是否有2个不同的电路板要测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已经尝试了您现在回答的内容、好了、我们现在更新了这些原理图