请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMARTRXEBK 你好。
我有两个具有868MHz 无线电的 TrxEB 开发板。 其中一个板不会检测插入的无线电芯片。 使能/禁用开关上方的 LED 指示灯闪烁。 当我连接到 SmartRF Studio 应用时、会检测到 TrxEB 板、但声称不存在芯片。 但是、当我将无线电板从一个板切换到另一个板时、误差是相同的、因此问题必须出在 TrxEB 板上。
是否有办法修复/重置此错误? 或者我需要新电路板吗?
此致
Henrik