This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRTRXEBK:电路板不会检测插入的无线电芯片

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/720806/smartrftrxebk-the-board-will-not-detect-the-radio-chip-inserted

器件型号:SMARTRXEBK

你好。

我有两个具有868MHz 无线电的 TrxEB 开发板。 其中一个板不会检测插入的无线电芯片。 使能/禁用开关上方的 LED 指示灯闪烁。 当我连接到 SmartRF Studio 应用时、会检测到 TrxEB 板、但声称不存在芯片。 但是、当我将无线电板从一个板切换到另一个板时、误差是相同的、因此问题必须出在 TrxEB 板上。  

是否有办法修复/重置此错误? 或者我需要新电路板吗?

此致

Henrik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henrik、

    我认为您需要在相关电路板上执行所谓的"恢复"。 恢复过程如下所述:

    www.ti.com/.../swru294a.pdf

    第11.1节。

    希望它对您有所帮助。

    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我弯曲了电路板上的一个引脚。 现在它可以再次工作。 但很高兴知道其他时间的程序:)