This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:3个数据输入

Guru**** 2580075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/717579/cc1312r-3-data-entry

器件型号:CC1312R

目前、CC1312只能进行2次数据输入。  是否可以出于以下原因执行三项操作:

  1. TX 前监听
  2. TX
  3. 接收

这基于 ECHORX 和 TX。 我们希望在接收后进行回波、但希望在基于 ARIB 标准的 TXing 之前进行载波侦听。

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否在谈论 RFCore 使用的数据条目? 您是否在谈论使用 EasyLink 或专有命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edvard

    这将是 RFCore 使用的数据条目。 这就像结合了非 RTOS 驱动程序示例 rfListenBeforeTalk 和 rfEchoTx 一样、RFMicro 处理载波侦听、然后传输并等待回波 X 时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在初始帖子中说过您"CC1312只能进行2个数据输入"。 这是错的。 您可以根据自己的喜好配置任意数量的数据条目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看示例代码 rfEchoTx.c、这就是所编写的代码

    /*注:目前仅支持两个数据条目*/
    #define NUM_DATA_ENTRIES 2.
    /*数据条目数据字段将包含:
    * 1标头字节(RF_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
    *最多30个有效载荷字节
    * 1个状态字节(RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1)*
    #define NUM_SUBST_Bytes 2.

    那么、您说我可以将此 NUM_DATA_ENTRIES 3或我想要的任何数字? 因此、我可以让射频微控制器从这里运行
    1)发送前列表
    2)发送
    3)接收
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、

    如果我理解正确、您将引用 RFQueue.h 模块、它是循环数据输入队列的实现示例。 RFQueue 模块不会反映底层数据队列和数据条目的限制。

    如果要使用 RFQueue 模块、我认为只需增加 NUM_DATA_ENTRIES 定义就足够了。 如果您希望自己实施数据队列、您将看到 TRM 详细介绍了如何配置数据队列和数据条目。

    此外、我不确定您从3种不同状态开始的最后一点与您拥有的数据条目数有何关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 Edvard
    这是我当时想到的另一种情况。 好的、谢谢、我可以有尽可能多的数据输入。

    另一个说明中是否有一个在 TX 之前侦听并在 TX 之后接收到 ACK 的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、

    您计划使用哪些射频命令? 传播命令还是 IEEE 命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您认为您没有获得适当的支持、可以通过回复重新打开该主题帖。