请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 目前、CC1312只能进行2次数据输入。 是否可以出于以下原因执行三项操作:
- TX 前监听
- TX
- 接收
这基于 ECHORX 和 TX。 我们希望在接收后进行回波、但希望在基于 ARIB 标准的 TXing 之前进行载波侦听。
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、CC1312只能进行2次数据输入。 是否可以出于以下原因执行三项操作:
这基于 ECHORX 和 TX。 我们希望在接收后进行回波、但希望在基于 ARIB 标准的 TXing 之前进行载波侦听。
谢谢、
Brian