请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200DK Thread 中讨论的其他器件: SMARTRFTM-Studio、 CC1200
大家好、
我们正在使用 CC1200DK 和 SMARTRFTM-Studio 评估 CC1200。 在"通用868/915/920MHz"下的各种设置中、我们看到的结果很好(灵敏度方面、除了查看"符号速率:1.2kbps、2-FSK、12.5kHz 通道间隔"。 (868MHz)"设置。 使用此设置时、无论功率级别如何、我们都能接收到极少的数据包。 是否有人可以查看此设置并验证它是否正常工作?
此致、
Akash