This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:1.2kbps (868MHz)设置不起作用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK, SMARTRFTM-STUDIO, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/684095/cc1200dk-1-2kbps-868mhz-setting-not-working

器件型号:CC1200DK
Thread 中讨论的其他器件: SMARTRFTM-StudioCC1200

大家好、

我们正在使用 CC1200DK 和 SMARTRFTM-Studio 评估 CC1200。 在"通用868/915/920MHz"下的各种设置中、我们看到的结果很好(灵敏度方面、除了查看"符号速率:1.2kbps、2-FSK、12.5kHz 通道间隔"。 (868MHz)"设置。 使用此设置时、无论功率级别如何、我们都能接收到极少的数据包。 是否有人可以查看此设置并验证它是否正常工作?

此致、

Akash