This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在低温条件下增加电流消耗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/719290/cc1200-increase-current-consumption-at-low-temperature

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:MSP430F5419A

你好

我使用 CC1200进行瓦特时表上的数据通信、主机 MCU 是 MSP430F5419A、但低温下的电流消耗存在问题
`s 情况下、我的电路板在室温下的静态电流为20uA、但在低温下、电流增加1mA。
在 POWER_DOWN℃下、℃1mA 增加到0 μ s 以下且在 eWOR 模式下、1mA 1mA 增加到-5 μ s 以下

1、当低温时电流为1mA、将温度更改为室温时、电流将降低至20uA。
2.当低温下的电流为1mA 时、切断 CC1200的电源将使电流降低20uA。
3.在这两种情况下,RF 导通后电流消耗都增加。

请告诉我检查点。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在所有状态下定义了 SO (GPIO1)引脚? 该引脚在 SPI 接口和 GPIO1之间共享。 当 CC1200处于睡眠状态时、该引脚为 IO、其默认状态为三态、这意味着该引脚处于悬空状态。 我怀疑当温度下降时、该引脚开始偏离逻辑"0"或"1"、然后 MSP 将开始消耗更多电流。 尝试将 GPIO1设置为睡眠中定义的值。