Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419A, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 主题中讨论的其他器件:MSP430F5419A、
你好
我使用 CC1200进行瓦特时表上的数据通信、主机 MCU 是 MSP430F5419A、但低温下的电流消耗存在问题
`s 情况下、我的电路板在室温下的静态电流为20uA、但在低温下、电流增加1mA。
在 POWER_DOWN℃下、℃1mA 增加到0 μ s 以下且在 eWOR 模式下、1mA 1mA 增加到-5 μ s 以下
1、当低温时电流为1mA、将温度更改为室温时、电流将降低至20uA。
2.当低温下的电流为1mA 时、切断 CC1200的电源将使电流降低20uA。
3.在这两种情况下,RF 导通后电流消耗都增加。
请告诉我检查点。
谢谢你。