请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 团队、
按照 此主题、您能不能澄清使用电容器阵列的 CC1312R 的最小可配置电容值是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TER、PM、
感谢您的回答、但现在我感到困惑:
"当将最小值用于电容阵列设置时、电容阵列会关闭、剩下的就是寄生效应..."
wiki 表中的第1行吗?
2.0 (pF?) 仅由寄生效应引起?
我的另一篇文章的答案是:"...it's 无法关闭阵列、只能将阵列最小化。"
如果未应用电容阵列增量、电容值是多少? 例如:
您能否确认 wiki 页面上的数据 对于 CC1312R 也是正确的?
(除了 CC1312R 仅支持48MHz 晶体。)
谢谢!